欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

加工图中必不可少的“几何公差”为什么是必需的?

  • 2022.12.15 10:29:55
  • 米思米
  • 3567

为什么要指定“几何公差”,其原因究竟是什么?另外,指定了“几何公差”的图纸和没有指定“几何公差”的图纸,具体来说有什么区别?
在国内制造业一直没有得到重视的“几何公差”,近年来地位变得重要起来,加工图上已经开始指定更多的几何公差了。

 

加工图中必不可少的“几何公差”为什么是必需的? 需要积极地使用“几何公差”

积极使用几何公差的最大理由之一是因为2016年修订的日本工业标准(JIS)进行了修改。此次修改规定必须要使用几何公差,由此就需要绘制与以往图纸完全不同的图纸。
此次修订的修改程度连笔者都感到吃惊,以至于导致了设计现场的混乱。另外,还有很多企业并不知道该修订。

 

加工图中必不可少的“几何公差”为什么是必需的? “尺寸公差”的表记与“几何公差”的表记的区别

下图示出旧版JIS图纸和新版JIS图纸。让我们来确认一下JIS修订前后表记的不同。
加工图中必不可少的“几何公差”为什么是必需的?

  • 旧版JIS图纸
    我想很多设计人员都能毫无违和感地看懂这张图纸。该图纸使用“XY尺寸”和“尺寸公差”对孔位置进行了完整定义。

加工图中必不可少的“几何公差”为什么是必需的?

  • 新版JIS图纸
    我想有很多设计人员都会对这个图纸感到别扭。与以往的图纸相比,尺寸表记完全不同了。但是现在该图纸已经成为JIS标准的正式图纸。

新版JIS图纸的特点是,与形体彼此的位置相关的指示是使用“几何公差”而非“尺寸公差”。因此,图纸上满是符号。另外,我想你们一定发现了孔的直径尺寸没有标注“圆圈符号”,但这在新版JIS图纸中也是正确的表记。

 

加工图中必不可少的“几何公差”为什么是必需的? 使用“几何公差”确定零件的形状

在图纸中“大小”以尺寸表示,零件“形状”以线条表示。尺寸虽然也可以用“尺寸公差”指示精度,但零件形状的精度却不能仅用尺寸指示。即便用线条画出了圆形,但没有明确标示出为正圆,这种情况下即使收到变形的圆形零件,也不能因“与图纸不一样”而退回。
在日本,即便是没有明确标示,零件制造厂家也会揣度图纸线条,如果画的是圆则会理解为正圆,如果画的是垂直线则会理解为垂直,因此没有出现过问题。但是在海外情况就不同了,厂商不会为你揣度图纸,因此需要严格地以“几何公差”来规定零件形状。

 

加工图中必不可少的“几何公差”为什么是必需的? 为使日本的图纸不与世界脱轨

日本的图纸不被海外的设计人员理解。因为在海外使用“几何公差”已经很普遍,像日本这样的揣度方式并不通用。JIS的修订也是为了防止像这样图纸与世界脱轨。我建议作为设计人员查看JIS的修订版并予以实践。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities